结果:找到"NUC972 ARM9 新唐 Linux",相关内容205条
- 使用Wine运行嘉立创下单助手(Linux/Wine/跨平台5元)
- 众所周知,嘉立创下单助手目前只支持Windows平台,这对Linux/Mac用户非常不友好诶,论坛里也有类似的问题和反馈,这里我贴几个:http://club.szlcsc.com/article/details_48960_1.htmlhttp://club.szlcsc.com/article/details_44298_1.htmlhttp://club.szlcsc.com/article/details_39565_1.html作为Linux资(cai)深(niao)用户,平时在Linux下干活时很靓仔,但是想要嫖JLC五元打板不得不重启到Windowns真的好狼狈所以尝试着能不能...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Linux JLC Wine 发帖人:yjun 发帖时间:2021-03-29 19:05:00
- 在国内的linux发行版安装之后不能直接运行
- https://image.lceda.cn/files/lceda-6.3.53-linux-x64.zip在veket-20中安装之后点击菜单没法直接运行,必须要在命令行修正才能运行,希望能直接运行起来。正在试用中,感谢提供linux版本!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: linux 发帖人:linux用户 发帖时间:2020-08-08 09:17:00
- deepin20无法安装客户端
- ubuntu20.4deepinv20等新系统安装客户端启动时报段错误,无法启动应用程序。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: linux 发帖人:aslin 发帖时间:2020-04-26 19:25:00
- 芯片程序通过RS232串口导入问题
- 您好:目前使用的CPU已经停产,找到替换CPU新唐W78E516DFG这款芯片,程序是让卖芯片的通过编程器先编入,再贴片焊接的。目前问题:1,现在可以正常使用,但是无法更改导入程序,比如我想换一个程序,就无法通过RS232串口导入,不知是否有个握手程序?2.最好有个下载程序,可以随意通过RS232串口导入,以前的芯片就是通过RS232串口导入使用的。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 新唐芯片W78E516DFG 发帖人:一米阳光 发帖时间:2019-12-04 14:52:00
- linux版本安装后,运行崩溃?
- 如图,完全不能运行====uname-aLinuxthinkPad4.19.0-5-amd64#1SMPDebian4.19.37-3(2019-05-15)x86_64GNU/Linux
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA Linux 发帖人:chopin1998 发帖时间:2019-06-20 09:45:00
- NUC972开发板手册(Linux)开发介绍
- 这是部分例程,有需要的小伙伴们可以回复,下载附件哦!欢迎大家对本例程提出问题,欢迎批评指正!感兴趣的朋友们还可以加入我们的QQ群:669495872
- 所属专栏: 技术交流 标签: NUC972 ARM9 新唐 Linux 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-05-11 11:28:00
- NUC972图形界面测试+qt
- Qt图形界面测试_Compress.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: qt nuc972 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-04-18 13:48:00
- NUC972资料整理
- 972产品优势:片上集成64MBSDRAM不用外加RAM芯片,将高频电路集成与片内,降低布线难度,极大提高稳定性LQFP封装,降低制板成本和贴片焊接成本由于以上两条,其他ARM处理器需要6层板或8层板布线而我最低只要2层PCB板就可以完成布线任务支持USBBoot从而使程序下载非常方便,不需要额外的下载器只需要外加一个NANDFLASH或者SPIFLASH就可以启动,灵活程度媲美单片机针对工业设计,稳定可靠有可能目前最低成本的Linux嵌入式硬件方案可见,我具有单片机的简单和嵌入式处理器的性能,既可以当高端单片机用,又可以跑嵌入式操作系统。更不要的是价格仅为同等性能芯片的二分之一左右。由于刚...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: ARM9 新唐 NUC972 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-04-11 11:06:00
- 新唐ARM9芯片,NUC972现已到货,需要资料和教程的可以微信
- NUC972DF62Y主要的资源如下:ARM926EJ-S核,主频最高至300MHZ,216PinLQFP(引脚有复用)内置64MBDDR2和56KSRAM1个LCD控制器,24bitRGB数据,支持分辨率2048x2048,支持MPU类型LCD(80/60)1路EBI总线最多可支持2个100Mbps全速以太网控制器最多可支持11路串口最多可支持2路CAN总线最多可支持4路PWM8路12bitADC1路I2S最多可支持2路I2C1路USBOTG和1路USBHOST1个SD卡内置1个看门狗和1个RTC支持从SPIFLASH\NANDFLASH\eMMC启动温宽:-40~85BSP方面可以支持L...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 新唐 ARM9 NUC972 开发板 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-03-23 10:24:00
- 2017Nuvoton新唐微处理器和产品应用方案简介
- Nuvoton,有些国内的网友叫“牛蛙糖”,其实是新塘的啦。今天有个Nuvoton的代理商给我发了一份今年他们2017年在全国巡展所用的PPT资料,有些方案我觉得还不错,这里给大家分享一下,希望对大家有些帮助。点击下载:2017Nuvoton新唐微处理器和产品应用方案简介.pdf部分内容预览如下:
- 所属专栏: 技术交流 标签: Nuvoton 新唐 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-11-08 22:07:00
返回